欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工作手套的种类与特点

  • 2024.01.17 13:39:57
  • 米思米
  • 3366

· 分指手套

· 安全防滑手套

· 单面橡胶手套

· 丁腈橡胶手套

· 化学防护手套

 分指手套                                                                                                                                                    

保护手免于受伤或弄脏。

防滑从而易于完成作业

工作手套的种类与特点

特点

· 属于编织手套,具有伸缩性,能够贴合手型。

· 纯棉材质具有较强的耐热性。特纺型是通过回收废旧纤维和棉花并纺成粗线而制成。虽然强度比纯棉材质低,但价格便宜、吸水性好,所以常用于制造分指工作手套。

工作手套的种类与特点

米思米推荐商品:纯棉经济款作业手套

工作手套的种类与特点

商品型号:MCIT-M


米思米推荐商品:再生棉7针600克纱线手套

工作手套的种类与特点

商品型号: MC7G600-Z


米思米推荐商品:碳纤维手套 符合RoHS10指令要求 贴合手型 可防静电

工作手套的种类与特点

商品型号:MACGLN-M

 

分指手套选型参考

 

工作手套的种类与特点

 

 安全防滑手套                                                                                                                                             

工作手套的种类与特点

特点

· 手掌上带有橡胶凸点,可以轻松抓握重物而不会打滑。

工作手套的种类与特点

米思米推荐商品:毛纺高密点珠防滑手套10针880克/打

工作手套的种类与特点

商品型号:JFGM-SGV880-D

 

 单面橡胶手套                                                                                                                                             

工作手套的种类与特点

特点

· 手掌面全部是橡胶材质,可提供出色的附着力,适合用于完成精细作业。

工作手套的种类与特点

米思米推荐商品:乳胶涂层纱线手套 符合RoHS10指令要求 掌部防滑

工作手套的种类与特点

商品型号:MRCTGL-M

 

【注意事项】

请勿在旋转物体上使用手套,否则可能会被卷入。

要点如下!

· 请根据作业内容及环境相应选型。 

例   · 处理高温物体的作业……纯棉型最适合   

      · 精细作业……薄型最适合。

      · 目数……表示1英寸长度内有多少针织机针,或是编织出的网眼数量。

   (1英寸=2.54cm)常用的分指手套通常被称为7目。工作手套的种类与特点


 丁腈橡胶手套                                                                                                                                             

为了保护手部和产品而佩戴的手套。

工作手套的种类与特点

特点

· 广泛应用于从食品加工工厂到石棉处理、化工厂等各种领域。

· 与天然橡胶或氯乙烯材质的手套相比,其耐热性能较好,并且具有优异的抗撕裂性、抗穿刺性、耐磨性。

(一旦发生破裂,破口会扩大,从而能够立即注意到手套受损。如果破口不扩大,可能会因为没有注意到破损而继续使用,从而导致持续造成污染。)

· 对机油和食用肉油脂成分具有优异的耐油性和耐化学品性。

(但是对于各种化学品的耐受性有所不同,所以请预先确认。)

 

米思米推荐商品:蓝色丁腈涂层手套

工作手套的种类与特点


商品型号:MBNGL33-M

 

丁腈橡胶(NBR)的特点

· 耐油性、耐磨损性、耐老化性优秀。

 

工作手套的种类与特点

保护手

· 免于被油污弄脏。

· 免于被锐利物品划伤。

· 免受洗涤剂、化学品影响。

 

保护产品

· 防止灰尘附着。

· 防静电。(防静电产品)

· 防止转印(手汗等)。

 

要点如下!

· 请确认尺寸及颜色。

· 选型前请确认厚度(超薄、薄、中厚、厚)和作业内容。

· 请确认长度(例如到肘部等)以及手指或手掌周长等标注尺寸。

· 耐受性会因所使用的化学品而异,当存在不明之处时,建议确认其将用于何种作业以及会使用何种化学品等,并向制造商洽询。

 化学防护手套                                                                                                                                             

保护人体免受化学品污染的手套。

工作手套的种类与特点

米思米推荐商品:PVC耐油手套 符合RoHS10指令要求 防滑防化

工作手套的种类与特点

商品型号:MGLV-PVC-L

 

用途

· 广泛应用于零件清洗、电镀处理、研究所、化工厂、石化工厂等各类需要使用化学品的作业中。

工作手套的种类与特点

抗渗透性

其材料经过处理,可防止气化的化学品穿过材料中的分子间隙到达皮肤。

 

耐渗透、耐劣化性

可以防止因针孔或化学品溶解、破裂而导致化学品渗入。

 

工作手套的种类与特点

 

小知识  护具选型方法

护具的总体协调非常重要。请参考JIS标准,选择与防化服、面罩等同等规格的手套。即使穿着高质量的防化服,如果化学品通过手套渗透,也会通过袖口到达防护服内部并导致污染。

 

【注意事项】

在处理化学品的工作场所中,当化学品与人体接触时,会被皮肤吸收并进入人体内。为此,防止化学品进入人体具有重要的意义。化学品不仅仅是液状,还可能会发生化学变化,在分子水平上变成气态。当其在这种分子水平上接触手套等的材料时,会通过构成材料的分子键的间隙,在材料内部发生吸附,进而进入内侧。这种现象被称为透过现象。这使得气态化学品能够到达人体,因此需要选择难以透过的材料。

关于防护服>>。

 

要点如下!

· 请确认JIS(T8116)中规定的抗渗透性,并选择由安全材料制成的手套。当渗透性不明时,请向制造商洽询,在确认安全会后再使用。

· 请确认尺寸、颜色、厚度、长度(中指长度/手掌围等)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities